This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:PHY 到 PHY 以太网数据包延迟

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489046/dp83tg720evm-mc-phy-to-phy-ethernet-packet-delays

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

1.)   我的设计设置与 DP83TG720介质转换器模块完全相同。  问题是就数据从 PHY 的一端(720)发送到另一端而言、转换器上的物理层端到端延迟是什么      PHY 结束(867)?

2.)   802.1AS 数据包能否正确通过当前实现(DP83867/DP83TG720)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    1) 1)可以使用 DP83TC720和 DP83867数据表中的接收/发送延迟规格。

    720:



    867:

    注867提供了 SGMII 和 RGMII 延迟的不同部分。  以下摘录来自 RGMII 

    2)是的,它可以正确地通过这个介质转换器模块。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果信号来自汽车以太网传输并通过介质转换器传输到标准以太网、根据参数、最小延迟和最大延迟分别是多少?  您能提供一些值吗?

    那么、如果信号来自标准以太网并通过介质转换器传输到汽车以太网、根据参数、最小延迟和最大延迟分别是多少?  您能提供一些值吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的数据流延迟值是否正确?  或者端到端传输中是否需要考虑更多延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您的延迟计算是正确的。

    DP83867数据表还讨论了"帧开始检测时序"、该时序有一些关于延迟的更多详细信息。

    谢谢!

    Drew