This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:CAN 变压器可用于连接 DS90UB913A 和 DS90UB914

Guru**** 2458920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489285/ds90ub913a-q1-can-transformaers-be-used-to-interface-between-ds90ub913a-and-ds90ub914

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

请告知我下面的问题。

电容器用于连接 DS90UB913A 输出和 DS90UB914输入。

问题1: 是否使用了任何用例变压器来代替电容器?

问题2: 如果是、您能告诉我为该应用推荐的变压器和共模滤波器吗?

问题3: 如果您已经评估了变压器耦合、我能分享测试报告吗?

我提出这些问题的原因是、TI 的应用手册中提到了变压器耦合

比电容耦合更有效地抵抗噪声。

https://www.ti.com/lit/an/snla420a/snla420a.pdf

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 不建议在串行器和解串器之间使用变压器代替电容器。 如果不存在或修改数据表中建议的这些电容器或其他无源器件、可能会导致器件出现意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrah-San,

    感谢您的回答。

    Mita