This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:无法在 ADS 工具中运行测试台出现错误;DLL 文件出现问题

Guru**** 2924710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487318/tusb1002a-unable-to-run-test-bench-in-ads-tool-getting-error-dll-file-issue

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

您好!

我已从链接 ti.com/product/TUSB1002A#design-tools-simulation"下载了 IBIS-AMI 模型、其中包含 IBIS-AMI 模型和演示工作台。 当我尝试使用 ADS 工具运行仿真时、收到错误消息"Unable to load RX AMI" model。 zip 文件夹中似乎缺少一些文件。

敬请建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 ADS 2023版本更新1不存在此类问题。 尝试以下 zip 文件。 如何在 ADS 中打开文件?

    e2e.ti.com/.../sllm405.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Im 由于不活动而关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 实际上、该问题是通过将 MSVCP/MSVPR 文件更新为更新版本来解决的。