This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:gPTP 同步信号 IEEE 802.1、如

Guru**** 2458730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489062/dp83tg720evm-mc-gptp-synchronization-signal-ieee-802-1-as

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

 如果我有当前的实现设置(867 PHY/720 PHY)(例如介质转换器背对背连接)、gPTP 同步信号 (IEEE 802.1 AS)是否会不间断地通过以太网 PHY、如果它来自720而不是来自867 PHY、则不会发生变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、这是正确的。  DP83867不会更改 gPTP  同步 信号的内容。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有如下所示的连接、则 gPTP 同步信号(IEEE 802.1 AS)从汽车以太网并通过介质转换器 PHY 传输到标准以太网。  在从汽车以太网开始到标准以太网结束的整个转换过程中、信号是否会保持不间断且不会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、数据将保持不变。

    谢谢!

    Drew