This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:关于 I2C 电平转换器

Guru**** 2778975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TCA9406, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489319/tca9406-about-i2c-level-shifters

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:TCA9416、、 SN74LVC2G66

工具与软件:

大家好、

我想在通过单独的3.3V 电源连接的器件之间使用 I2C。
我们正在考虑以下器件可在 VCCA = VCC_3.3V、VCCB = VDD_3.3V 的情况下使用。

我们搜索了具有以下电源限制的器件:
无规则(无限制)或 VCCA≦VCCB (等电位)

可以在相同电压下使用 TCA9406和 TCA9416吗?
2.TCA9406
VIL 最大值为0.15V。
其他器件具有类似的标准值、但这个值是最大值吗?
3.TCA9416
I2C VIL/VIH 和 VOL 的规格是什么?

如果每个器件的 VIL 和 VOL 为0.4V 或更低、则可以使用它。

此致
- Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件不是缓冲器、实际上并没有开关阈值电压。

    断开两个电压相同的 I²C Ω 总线段的最简单方法是使用 SN74LVC2G66等开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速回复。

    我想我当时在考虑一个复杂的系统。
    所提议的部分似乎是最合适的。

    此致
    - Satoshi