This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:关于 DP83869HM

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488386/dp83869evm-regarding-dp83869hm

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869HMDP83869、

工具与软件:

您好!

如果我移除所有其他部件、仅将 DP83869HM 与带有 SFP 笼和 RGMII 的电路板搭配使用。 如何配置 IC 以在光纤- RGMII 模式下运行?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将 DP83869配置为 RGMII 转光纤、您应该使用下表中圈出的 strap 配置之一:

    例如、如果您希望 RGMII 连接到1000Base-X、则可以对引脚22设置高电平、对引脚36设置低电平以及对引脚35设置低电平。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在不通过寄存器进行任何更改的情况下执行此操作"引脚22高电平、引脚36低电平和引脚35低电平"、 它是否会在 RGMII 到1000Base-X 模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这会通过引脚搭接将 DP83869配置为 RGMII 至1000Base-X 模式。 您应确保根据需要设置所有 PHY 自举设置。 另一个相关的 strap 配置设置是数据表中的光纤自动协商启用 strap 配置:

    如果您需要特定的 PHY 地址、也可以通过引脚搭接进行设置。

    对于大多数应用、我们的 PHY 可以完全通过引脚搭接进行配置、无需更改寄存器。 如果您更希望使用寄存器访问来配置 PHY、则可以使用数据表中所述的以下步骤:  

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手头有 Dp83869EVM 电路板。 我的测试高于您说的无法正常工作的内容。

    我将引脚22设为高电平、基本上将 OP_MD[0]
    引脚35和36低电平- OP_MD[1]和 OP_MD[2]设置为开路。

      • 引脚→Ω 高电平-  基本上将 OP_MD[0]短接
      • 引脚→μ A 低电平-   OP_MD[1]设置为开路。
      • 引脚→μ A 低电平 - OP_MD[2]设置为开路。
      • 引脚→μ A 低电平 (启用自动协商)-将 LED0配置(设置为接地)
      • 引脚→μ H 高电平 (将引脚24配置为信号检测)- 将 LED1自举设置为 AUX_IOVDD

      我已经将所有 RGMII 连接到逻辑分析仪、以查看我是否可以通过笔记本电脑执行 Ping 测试、但未检测到任何信号。

      消息 : PC -- UMC-GA1f1T(SFP1G-SX-85 in IT)-- DP83869EVM (SFP1G-SX-85 in IT)-- RGMII --逻辑分析仪。

      • =数据--(电到光纤)--(光纤到 RGMII)--逻辑分析仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些关于设置的评论:

    将引脚22设为高电平、基本上将 OP_MD[0]
    引脚35和36低电平- OP_MD[1]和 OP_MD[2]设置为开路。[/QUOT]

    OP_MD[0]应通过2.49K 电阻拉至高电平、OP_MD[1]和 OP_MD[2]应通过2.49K 电阻拉至低电平。 您能否测量这些自举上的电压以检查它们是否处于各自设置的 Vmin/Vmax 范围内?

    2.我在您的第一张图片中看到 LED_0亮起。 这意味着 DP83869与其 MDI 链路伙伴之间的链路保持稳定。 在您的第二个图像中、LED_0处于关闭状态。 这两个图像之间进行了哪些更改?

    3.从此 E2E 中、评估此 EVM 上的 RGMII 接口时存在信号完整性问题。 使用跳线在电路板之间路由高速信号可能会对信号产生负面影响。 最好探测 RGMII 接口以确保 满足 VIH/VIL/设置/保持时间。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略 LED0关闭的第二个图像;我以相反的方式连接了光纤 TxRx 引脚、这就是 LED0关闭的原因;第一个是正确的。 我已更新上述回复(删除了上传的错误图像)。

    目前、 如果我为电路板加电、则 只有 LED0亮起。


    我测量了电压、我几乎看到了 3.3V  和之间的自举引脚进行比较 0V 跨 OP_MD[2]。 在 OP_MD[0]处、如果我不将其短路、我将进行测量 3.3V .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="639675" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488386/dp83869evm-regarding-dp83869hm/5720653 #5720653"]请忽略 LED0熄灭的第二幅图像;我以相反的方式连接了光纤 TxRx 引脚、这就是 LED0熄灭的原因;第一幅是正确的。 我已更新上述回复(删除了上传的错误图片)。

    MDI 光纤连接似乎良好、但 RGMII 端或 PHY 配置可能存在问题

    1.如果 OP_MD[0]上的电压接近3.3V、那么 VDDIO 的电压是多少? 根据我上面显示的数据表表、OP_MD[0]最多需要为0.88 x VDDIO。

    2.为了排除 strap 配置问题、您是否能够 在数据表的第7.4.8.2节中写入寄存器? 这会将 PHY 配置为 RGMII -千兆位光纤:

    此致!

    Shane