请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI85Q1-EVM 工具与软件:
客户希望使用我们的 EVM 进行验证、但没有连接线。
您能否共享以下两个块的连接线名称? 或者客户是否可以购买它?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户希望使用我们的 EVM 进行验证、但没有连接线。
您能否共享以下两个块的连接线名称? 或者客户是否可以购买它?

尊敬的 Fabio:
在 EVM 用户指南中、"DSI8X 输入端口的2.1连接器"部分提到了哪些类型的连接器与 DSI 输入兼容。 他们可以使用 Hirose FX 型(您突出显示的)或 Samtec QSH 型连接器、器件号在此处列出。
输出端口连接器类型也在"DSI85输出端口2.2连接器"部分中列出。
因此他们可以使用上面提到的器件型号与板载连接器配对、或使用分线板进行测试(也已列出)。
此致、
Ikram