This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:IEC 61000-4-5能力

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, ESDS552, THVD1449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488436/thvd1450-iec-61000-4-5-competence

器件型号:THVD1450
Thread 中讨论的其他器件: THVD1449

工具与软件:

嗨、团队:

是否已根据 IEC 61000-4-5对该器件进行了评估?
在我们的电路中、TVS 二极管将电压抑制到大约5V。
简单地说、根据 IEC 标准、至少施加12次宽度约为50us 的53V 脉冲、间隔为60秒或更长时间。
请告诉我 THVD1450是否有抗扰性。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    THVD1450仅符合 IEC 61000-4-2和4-4标准并经过测试、而不符合4-5要求。 我们无法保证任何超出数据表指定值的内容。 通常、我建议 将 ESDS552作为可保护高达25A 浪涌电流的外部保护二极管。  

    或者、如果您正在寻找具有集成浪涌保护功能的 RS -485收发器、则列出了具有 IEC 61000-4-5集成收发器的滤波功能:

     https://www.ti.com/interface/rs - 485 - rs - 422/products.html#2192=SURG%20PROTECTION&sort=976max;desc&

    如果您不需要更高的数据速率、那么我可以查看 THVD1449、它具有集成的15kV 接触/空气间隙和4kV 浪涌保护。  

    请告诉我这是否解答了您的问题或者您有任何其他问题!

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。
    我正确地认识到你不能承受低于?
    至少施加12次宽度约为50us 的53.3V 电压、间隔为60秒或更长时间。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    THVD1450的 ESD 结构并未针对该电压/时序进行专门验证、但它可以承受、因为它处于较低的电压(~50V)。 当然、需要从外部进行验证、因为在该电压下重复测试可能会导致无法立即看到的长期损坏。 我知道这不是您所希望的答案、但我无法提供更多信息、因为我们只是没有相关数据。

    此致!

    Ethan