This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:反射波形

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489527/sn65hvd3082e-reflection-waveform

器件型号:SN65HVD3082E

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户询问 RS -485信号上的反射的波形看起来是什么样的。 我可以问一下、它会是什么样的吗?

我能够从下面的应用手册中找到以下图像、但这是否意味着它只会减小幅度?

我有点困惑,因为当我谷歌搜索"reflection rs 485"时,第二张图片显示的大部分失真来自反射。

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB23 

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    实际上、不同示波器上的反射看起来可能有很大不同。

    我在下面添加了一些示例。 显示的主要信号是 A-B 数学信号:

    这个、信号挂在接近 GND 的地方。 信号的位时间失真、然后才开始转换。

    在这个图中可以看到、底部的信号是 A-B、这更容易接受。

    下面的蓝色信号也似乎不太糟糕、尽管信号转换开始变得有点慢

    在下面、信号在较高和较低点看起来是非单调的、但在 Vth+和 Vth-电平附近没有、因此不应导致任何位错误。

    下面的黄色是 A-B、但对于 LVDS、理论上仍然可能是 RS485信号。 该信号中的反射是由许多节点以及在高数据速率和中等距离下较长的残桩引起的。 以下这一条看起来可能会危及信号完整性。  

    本质上、反射的信号可能完全不同、具体取决于系统和探测信号的位置。  

    -鲍比