请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 工具与软件:
我已根据 DS90UB947和 DS90UB940芯片的相应数据表进行了连接。 我想将 LVDS 摄像头连接到输入端、并通过 CSI-2将输出端连接到 Jetson Orin 处理器。
- 我是否需要执行任何编程才能传输映像?
- 如果需要编程、如何访问芯片(DS90UB947和 DS90UB940)的驱动程序? 我的电路板在芯片的 I2C 线路上设有上拉的测试点。
- 此外、是否需要通过 I2C 将 DS90UB947连接到 Jetson 处理器?