This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:PDB 引脚时序

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490894/ds90ub935-q1-pdb-pin-timing

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 将 TPS650332x-Q1 RSTOUT 引脚连接到 DS90UB935的 PDB 引脚、并且他们使用 DS90UB935的 PDB 引脚中的 RC 电路、从而为 T3时序提供延迟。 但这会导致 PMIC 异常、而且该异常在移除 RC 后消失。 他们询问是否可以忽略 T3时序要求并移除 RC 电路。

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    建议 RC 电路保持 T1不是 T3。 为确保 PDB 仅在 VDD18和 VDDIO 上电并保持稳定后驱动为高电平、必须执行 T1。