This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:推荐串行器/解串器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490905/ds90ub935-q1-serdes-recommed

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1、DS90UB933-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 询问我们的 SerDes 是否满足以下要求:

1.迷你型 FRAKE 接口,带 同轴电缆

2. LVDS 信号输入, LVSD 信号输出。

3.决议1500*290

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    这听起来像是一个使用 DS90UB933-Q1和 DS90UB934-Q1芯片组的用例。 Valeo 只需要检查输入933的 PCLK 是否在串行器支持的允许范围内。

    而且、我们的任何 SER/DES 芯片组都可以使用 mini-FAKRA (HFM)接口连接同轴电缆。 它们唯一必须满足的是 IL 通道规格中定义的 FPD3/RL 限制。

    此致!

    Justin Phan