工具与软件:
你好
我们正在开发一种使用 DP83848-DP83848 EP 的产品。
我们想知道该 IC 的行为。
请参阅随附的文件。
这是使用 FET 探头连接产品(包含相关 IC)和 PC 的 LAN 电缆的引脚1-2 (黄色)和3-6 (蓝色)的测量值。 引脚3-6是 DP83848-DP83848 EP 的信号(TX)输出。
(信号波形显示在覆盖区域。)
该波形显示了通信期间多次发生但未恢复的链路断开。
对此我有一些问题。
1) 1)您认为在什么情况下会发生这样的链接故障而无法恢复?
2) 2)为什么在第七个链路断开后、引脚3和6的振幅在2个点(① Ω 和② Ω)增加?
这种情况只很少发生。
我们同时也在调查 PC 端的问题。
我们希望听取 IC 制造商的建议。
此致、
辻