This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 集线器复位时序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485774/tusb2046b-usb-hub-reset-timing

器件型号:TUSB2046B

工具与软件:

我想知道为什么 EVM 板中的复位电路需要1.5K 和1uF?

它对复位信号造成几乎30ms 的延迟。

根据数据表、/Resest 引脚仅在1ms 后才需要上拉。

在我们的系统中、有时 USB 完全无法正常工作。

我们有 1.5K 和1uF 用于复位、我们的上电序列是这样的。

 -黄色:3.3 VCC

 -蓝色: DP0 (针脚1)

 -红色: XTAL1 (针脚30)

 -绿色:/RESET (针脚4)

 *水平:20ms/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heeseon:

     您在上面的复位电路中发现了什么?

      您只需 在复位引脚上添加0.1 μ F 或1 μ F 的电容即可。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    首先、我在 RESET 引脚上使用了10K 电容器和0.1uF 电容器。

    我制作了10块电路板。 在6个电路板中、Linux 无法检测到 USB 集线器。

    对于解决方案,我找到了这些论坛:  

    TUSB2046B/上电复位时序-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    TUSB2046复位条件-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    将10K-0.1uF 更改为15K-1uF 后、检测到所有集线器。

      执行一些通电测试时也会出现相同的问题。

    几分钟后再次打开电路板、它再次运行良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP0信号和复位信号之间是否存在任何时序条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heeseon:

       很抱歉这么晚才回复。 自从我们从 HSD-HSSC 迁移至 HSD-USB 后、E2E 上出现了一些变化。

       DP0 应连接到3.3V、3.3V 稳定后、复位信号应变为高电平。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 DP0引脚(1)中有10k 上拉电阻。

    我想知道为什么 DP0一开始就保持低电平。

    从现在开始、DP0信号在输入电压为3.3V 后几乎150ms 变为高电平。

     DP0变为高电平后、复位信号是否正常?

    (3.3V IN -> 150ms 之后-> DP0高电平->复位高电平)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="645856" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485774/tusb2046b-usb-hub-reset-timing/5726223 #5726223"]3.3V 输入-> 150ms 后-> DP0高电平->重置高电平[/QUOT]

    此顺序应该有效。

    好的

    Brian