This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:使用 USB2ANY 软件狗连接 SigCon Architect 而不是板载 MSP430

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, USB2ANY, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488581/ds250df410evm-using-a-usb2any-dongle-to-connect-sigcon-architect-instead-of-the-onboard-msp430

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS250DF410

工具与软件:

您好、TI 团队:

我想通过单独的 USB2ANY 接口适配器和 SigCon Architect 连接到 DS250DF410EVM、以便适配器的 SPI 线路可以运行到另一个器件上。  然后、在打开 SigCon Architect 并配置重定时器之前、可以使用 USB2ANY 来配置 SPI 器件。

禁用 EVM 板载 MSP430需要哪些跳线设置?  USB2ANY 的键控10引脚电缆是否沿 EVM 的底部边缘插入连接器? 我有用户指南(SNLU203)、但其中仅显示默认跳线设置、未介绍跳线功能。 是否还有其他需要考虑的因素、例如3.3V 的电源和 SMBus 的上拉电阻?

我们的设计将在每个电路板上提供一个 MSP430、I2C 多路复用器、LMK 时钟芯片和超过16个重定时器、只需一个 USB 连接。  我们希望能够使用 USB2ANY 及其相关软件(如 SigCon Architect)访问不同元件。  据我所知、您为 MSP430和闪存应用提供了 USB2ANY 二进制文件、但除此之外不支持。  在对此设计进行原型设计过程中、第一步是获得第二个接口、以便通过 EVM 连接到的同一 USB2ANY 使用

谢谢 Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我将对此进行探讨、明天会向您提供更多反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我刚刚批准了您对 DS250DF410安全资源的访问权限。  您可以在其中找到 EVM 文件(原理图、布局)、我认为它可以帮助回答您的许多问题。

    Jimmy Foster 说:
    从 USB2ANY 到连接器的键控10引脚电缆是否会沿着 EVM 的底部边缘插入?

    否、这没有 I2C 连接。

    Jimmy Foster 说:
    禁用 EVM 板载 MSP430需要使用哪些跳线设置?

    我建议从 J24上移除分流器。  这会将 MSP430 I2C 连接到 DS250DF410 I2C。

    为了连接 USB2ANY、我建议将 USB2ANY SCL、SDA 和 GND 连接到 J18。

    我们观察到、外部 USB2ANY 可在2.5V 上拉电阻下正常运行(使用分流器组装 J15)。  但在原理图中、您会看到 R33/R64通常会将 I2C 拉至3.3V。  您可能需要在电路板设计中添加3.3V 上拉电阻。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您回答我的所有问题。 此原理图确实有助于我们了解需要哪些跳线设置以及最好在外部 USB2ANY 中的哪个位置焊接。 我们成功地与 SigCon Architect 连接以配置重定时器。 接下来将通过 SPI 向连接到同一 USB2ANY 的 LMK 发送配置数据。 如果我们对此有任何问题、我将会发布。