This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:它可以在 VCCA 和放大器上与3.3V 电压一起使用吗;VCCB 侧

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490537/tca9617a-can-it-be-used-with-3-3v-on-both-vcca-vccb-side

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9803、 TCA9617B、

工具与软件:

它可以在 VCCA 和 VCCB 侧与3.3V 一起使用吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    (也可考虑 TCA9803。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanava:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    TCA9617B 和 TCA9803都是很好的选择。  

    我推荐 TCA9617B、因为它是比 A 版本新的器件。  

    A 版出现电源顺序问题的时间早已通过裸片版本解决。  

    TCA9617A 或 TCA9617B 都可以工作。  

    此致、

    Tyler