This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642RUARQ1和 TS3DV642RUATQ1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490860/ts3dv642-q1-ts3dv642ruarq1-and-ts3dv642ruatq1

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们在 其中一个设计中使用6Gbps 12通道差分1:2和2:1多路复用器(TS3DV642-Q1)。

我们需要完整的可订购器件型号

数据表中的第2部分没有第1点。  TS3DV642RUARQ1和2.  TS3DV642RUATQ1采用相同的封装、没有任何差异。

请告诉我、这两个器件之间有什么区别。 哪一种是小尺寸封装?

此致、

Yogishwari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yogishwari、

    封装没有区别、它们是相同的。 不同之处在于卷带尺寸和器件数量成一体、如下所示。

    谢谢!

    近红外