This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642A0RUAR SNP 文件

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490395/ts3dv642-ts3dv642a0ruar-snp-files

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

你(们)好

我们需要 对 TS3DV642A0RUAR 进行仿真、您能否提供 SNP 文件?

我们尝试加载 TI 网站提供的 IBIS 模块、但失败了、文件可能丢失了 R/L/C 值?

谢谢、我们需要 SNP 文件包含 R/L/C 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您 遇到哪些特定文件的问题?

    您提到了 IBIS、但该部件没有 IBIS 模型。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    我使用第一个文件,但失败。 因为文件中没有 R /L /C 值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们不再支持 HSpice。

    您能否尝试下载并改为运行 PSPICE 模型(第二个文件)?

    谢谢!

    近红外