This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:应用检查

Guru**** 2892920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490592/sn75dp159-application-check

器件型号:SN75DP159

工具与软件:

TI 人好

我的客户希望在没有 AUX 的情况下使用 SN75DP159重新计时5.4Gpbs 单通道 eDP 信号、从而提高信号性能。

我们的芯片是否支持无 AUX 运行的 eDP?  

对于此5.4G eDP 信号、我们有更多选项来提高信号完整性吗?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、DP159不是真正的 eDP/DP 重定时器、因为它不具有兼容 eDP/DP 的 TX 摆幅和预加重电平。 我建议尽可能使用 DP141或 DP142转接驱动器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    对于 DP142、能否在没有 AUX 信号的情况下使用此芯片?

    因为信号源不是 AUX 信号。 我们只发送视频数据并确定分辨率。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP142在没有 AUX 的情况下工作。 如果不使用 AUX、请通过100k 电阻将 AUXP 拉至 GND、并通过100k 电阻将 AUXN 拉至3.3V。

    谢谢

    David