This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001的输出信号问题

Guru**** 2848120 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490498/xio2001-the-output-signal-issue-for-xio2001

器件型号:XIO2001

工具与软件:

您好!

我们对 PCIe 信号使用 XIO2001、现在上行链路 端口 PC 可以获得 PCIe 信号、但 下行链路端口无法获得 PCIe 信号、请参阅以下内容并介绍如何解决此问题:

1. 逻辑分析仪如下:

2.下图是原理图:

e2e.ti.com/.../XIO2001b.pdf

3.无法读取 IDSEL#信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIO2001符合 PCI 和 PCIe 规范。 请准确指定您的操作系统/固件如何配置网桥、以及您正在尝试哪些 PCIe 事务。