This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:CAN 波形通过和失败标准

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490522/sn65hvd234-can-waveform-pass-and-fail-criteria

器件型号:SN65HVD234

工具与软件:

这是我们在 CAN 收发器附近测量的差分波形。 该值使用差分探头探测 CAN_H 和 CAN_L 进行测量 我们可以看到下降沿的干扰和上升沿的振铃。 这是否可以接受? 您能给我们提供波形的通过/失败关键字吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di Hu、

    感谢您在 E2E 上发帖!

    根据数据速率、总线上的器件数量以及其他因素、简短答案是肯定的、此波形似乎可以通过。

    正如您已经强调过的、由于 CANH 和 CANL 是差分信号、所以重要的是它们之间的电压差。  根据 CAN 标准、显性状态的差分值大于0.9V、隐性状态的差分值小于0.5V。 因此、根据采样点在波形中的位置、这似乎是通过的。 我看到了很多 噪声更大的波形、这些波形仍然能够以有效电压电平进行通信。  

    我建议测量 CANH 和 CANL、同时测量 RX 以了解它的响应方式。 欢迎大家分享原理图、我可以回顾一下原理图以检查是否有任何相关内容、或在有帮助的情况下进行改进。  

    如果这有帮助、或者您还有其他问题、请告诉我、

    -Ethan