This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:FIBER_PORT_PECL

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489881/dp83849i-fiber_port_pecl

器件型号:DP83849I

工具与软件:

您好!

我参考的是"DP83849双通道 PHYTER 演示板"原理图。 我们计划将此 PHY 用于铜缆和光纤端口。

我想知道 PECL 电压标准、

从下图中可以看出、"HFBR-5308"器件接受 VIL 最小值-1.81和 VIH -1.16V

我不确定  DP83849 器件是否会为光纤收发器提供负电压?

您能说明一下 DP83849 电压标准如何满足  VIL min -1.81和 VIH -1.16V 要求吗? 如何测量?

  

来自 HFBR5308数据表。

谢谢

加内什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您提供的表格中、VIL/VIH 似乎取决于 VCC。 因此、如果 VCC = 3.3V、则 VIL 将为[1.49V、1.825V]、而 VIH 将为[2.135V、2.42V]。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "如果 VCC = 3.3V、则 VIL 将为[1.49V、1.825V]、而 VIH 将为[2.135V、2.42V]。"

    VIL 和 VIH 其中的设备是"DP83849 "然后甚至光纤收发器 VOL 和 VOH 也提到了同样的事情,我怀疑是如何负电压来这里,我们没有提供任何负电压到'DP83849  "和"HFBR-5308" 这种情况是如何工作的。

    谢谢

    加内什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我知道了、数据输入低电平中提到的 VIL-VIL =-1.81在 这个情况下、VCC 等于 [1.49V、1.825V]、所以这取决于 VCC。

    请多多指教。

    以下130和80 Ω 的端接用于从以太网数据将电压转换为~2V? 我假设 DP83849 以太网输出为100Mbps +/- 1V。

    这样就能满足光纤收发器的 VIL 和 VIH 标准。  

      

    请对此作出澄清。

    谢谢

    加内什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh!

    此指南位于 SNOSAX8D 的数据表建议中、如图8-2所示。 请注意、对该器件的支持仅限于数据表。

    此致、

    Gerome.