请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB941AS-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户将941AS 与 MT8666 SoC 配合使用。
最近、他们遇到了 EMI 问题、想要扩展 DSI 基准时钟的频谱。
但 SoC 供应商告诉他们、MT8666只能以最低±1%的速度实现展频。
在数据表中、我们看到我们最多只能接受0.5%/±0.25%。
我们是否听说过这种组合的任何解决方案? 我们是否有其他客户提供的解决方案? MT8666能否实现 0.5%/±0.25%?
非常感谢您投入宝贵的时间与精力。
期待您的回复。
BR、
Matt。