This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:DP83867 SFP 应用接口卡(SNLU325)可供购买?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490241/dp83867ergz-s-evm-dp83867-sfp-application-interface-card-snlu325-available-for-purchase

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867E

工具与软件:

大家好!

我们是100BASE-TX 领域中的 TI PHY 用户、正在尝试 从用于1GBT 的 Marvell SGMII PHY 迁移。   DP83867E 似乎是不错的备选器件、迄今为止、我们对其进行测试的最直接方法是使用 基于   DP83867E 的 SFP 模块。 根据、此类器件确实存在是如此:

https://www.ti.com/lit/ug/snlu325/snlu325.pdf

但我在 TI.com 或其他任何地方都找不到可供购买的产品。 此卡是否可以通过我不知道的某种方法购买(或租赁或贷款)?

此致、

-凯文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我认为此电路板不可购买、但客户可以使用原理图并进行原型设计。

    此致、

    Gerome.