This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1454:启用终端和驱动器时的总电流消耗

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1454, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491103/thvd1454-total-current-draw-when-termination-and-driver-are-enabled

器件型号:THVD1454
主题中讨论的其他器件: THVD1500

工具与软件:

我有一个关于 THVD1454DRCR 器件的问题。 我正在设计一个通过24V 总线以太网电缆供电的 RS485总线。 因此、我需要使 RS485节点的电流消耗尽可能小。  

我希望能够在固件中调节端接电阻器。 我正在考虑使用 PhotoMOS SSR 来实现这一点。 例如 AQY282SZ 或 TLP175A。 但我看到 TI 生产出具有集成终端开关的 RS485收发器。 我宁愿不必通过24V 总线为收发器供电。 但是、如果  THVD1454DRCR +终端开关消耗的电流很少、我或许能够使用它。

规格:

  1. 最大250kbps 可能是115,200
  2. 我们将设计为使总往返电缆电阻约为120欧姆(接地线为60欧姆) 1000英尺。 因此、我们需要保持总电流消耗的下降、这样当我们看到接地电势差时、就不会超过 RS485的+12V、-7V 共模规格。
  3. 半双工
  4. 非隔离式

问题:

  1. 使用类似上述常见 SSR、是否可以使其稳定可靠?
  2. THVD1454中的终端电阻器开关在启用时消耗多大的电流? 数据表显示、启用驱动器且启用终端时的典型电源电流约为39mA (48mA 最大值)。 与  5mA 的 AQY282SZ 的建议正向 LED 电流相比、它相当大。 在5mA 处、 AQY282SZ 在 整个温度范围内具有非常稳定的1 Ω Rdson。
  3. 我计划将 THVD1500DR 与  AQY282SZ 结合使用。 使用 AQY282SZ 和 THVD1500DR 的组合、我们可以向 RS485总线添加多大的电容?   在我们开始看到问题之前、THVD1500DR 可使用其24mA 驱动器处理多大的电容。 我计划在总线上最多具有50个节点、最大电缆约为2000ft

任何提示、技巧、指导和顾虑都将受到欢迎。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2、交换机本身的功耗可以忽略不计。 指定的电源电流包括流经两个端接电阻器的电流。

    THVD1500通常通过普通总线驱动33 mA、并可将高达95 mA 的电压驱动至短时。 长电缆可能具有相当高的电容、因此 SSR 的额外电容无关紧要。

    您实际通过总线进行传输的频率如何? 如果大部分时间处于空闲状态、您可以使用交流端接来降低功耗(请参阅 RS -485基础知识:何时需要端接、以及如何正确端接)。 数据速率非常低时、您或许能够在无终端的情况下工作。