This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:用于两到三个 SPE 参与者和一个 MII/RMII 接口的切换

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490919/dp83td510e-switch-for-two-to-three-spe-participants-and-an-mii-rmii-interface

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

尊敬的 TI 论坛:

我们使用以太网进行控制系统之间的通信、使用 CAN 进行扩展模块和控制系统之间的通信。
在一项新的开发中、我们打算使用单线对以太网(SPE)代替这些通信。 为此、我们已经购买了多款评估板。

在评价期间、提出了两个问题/请求:

  1. 是否为10BASE-T1L 标准开发了用于两到三个 SPE 参与者的开关和 MII/RMII 接口?
  2. 是否有示例工程已将 CAN 等总线系统替换为 SPE?

此致、
Lukas Wolters

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:  

    遗憾的是、TI 不生产以太网交换机、而生产以太网 PHY。  

    我已向您发送了一个 连接请求、以便我们可以通过私人消息 与其他我无法在公共论坛上共享的信息进行交谈。 请随时查看并回复

    此致!

    Vivaan