This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:是否支持 Autosar 和 CAN 标准网络管理规范 V1.3?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490670/tcan1145-q1-whether-support-autosar-and-can-standard-network-management-specification-v1-3

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TCAN1145-Q1是否支持 Autosar 和 CAN 标准网络管理规范 V1.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    是的、TCAN1145-Q1有 AUTOSAR 驱动程序、该驱动程序由 Vector 制作和控制、因此如果客户需要、请直接询问他们。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。

    另一个问题:TCAN1145-Q1是否支持  CAN 标准网络管理规范 V1.3

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    该收发器是否符合 AUTOSAR 要求将取决于软件栈所需的功能集。 大多数 CAN 收发器将能够支持 CAN 特定的软件、因为收发器本身通常仅考虑 CAN 标准的物理层要求。

    要清楚、他们需要什么具体的软件要求?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、让我和客户一起检查软件。