工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户有一些关于928的问题。 您能检查一下并向他们提供反馈吗?
- CAPI2S
如果他们不使用数字音频、可以不放置 C13吗?

- LFMODE
他们需要使用默认 LFMODE=0设置。 可以将其悬空还是直接连接 GND?
- CMF
他们是否应该放置0.1uF 电容器? 如果是、您能告诉我评级吗?
-mode_sel
如果需要 MODE_SEL=L、是否可以直接连接 GND? 或需要40.2kOhm 下拉。
此致、
Youhei MIYAOKA.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户有一些关于928的问题。 您能检查一下并向他们提供反馈吗?
- CAPI2S
如果他们不使用数字音频、可以不放置 C13吗?

- LFMODE
他们需要使用默认 LFMODE=0设置。 可以将其悬空还是直接连接 GND?
- CMF
他们是否应该放置0.1uF 电容器? 如果是、您能告诉我评级吗?
-mode_sel
如果需要 MODE_SEL=L、是否可以直接连接 GND? 或需要40.2kOhm 下拉。
此致、
Youhei MIYAOKA.
尊敬的 Youhei:
对于 DS90UB928-Q1、
Unknown 说:- LFMODE
[报价]虽然 LFMODE 引脚确实有下拉内部电阻器、但可能建议将该引脚接地、以避免噪声使状态从0变为1的可能性。
Unknown 说:- cmf是、该引脚需要一个0.1 µF 电容器连接到 GND。 通常、这些去耦电容器应具有 Lor ESR、最小电压额定值为预期电源的4倍、符合汽车标准(例如 AEC-Q200)、小封装尺寸和建议的 X7R 电容器以减少寄生效应。
[报价用户 id="559039" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481175/ds90ub928q-q1-pin-setting ]-mode_sel即使理想的 VR4旨在为0V、也建议 MODE_SEL 引脚使用一个下拉电阻。
如果您有任何其他问题或客户反馈、请告诉我!
此致!
Miguel
尊敬的 Youhei:
建议确保 PDB 在执行任何 I2C 事务之前上升。
尽管没有关于的顺序的官方建议 向 I2C SCL 和 SDA 线路施加电源 928数据表中、建议在最近的器件中、在 PDB 达到稳定状态后启用3ms。
这是为了避免初始化期间 I2C 总线上的任何寄存器配置错误或锁定、但要考虑直流特性-只要电压不超过这些值、就不应损坏引脚:

如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、敬请告知!
此致!
Miguel