This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:我是否可以使用 TPD4E02B04保护以太网线路?

Guru**** 2953640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491202/tpd4e02b04-can-i-use-tpd4e02b04-to-protect-ethernet-lines

器件型号:TPD4E02B04

工具与软件:

您好!

我将使用 TPD4E02B04来保护电路板上的 USB3接口。

我还想保护以太网接口、也想知道是否可以使用 TPD4E02B04。 我知道它是专为高速设计的、但我需要知道、这与电容、ESD 等级等因素没有问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    是的、TPD4E02B04也可用于以太网保护。不用担心电容。

     所需的最大 ESD 额定值和钳位电压等其他关键规格将由您的应用要求和受保护的 IC 绝对最大额定值决定。

    此致、

    Sebastian