This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:正向通道眼图

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490020/ds90ub954-q1-eye-diagram-for-forward-channel

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

大家好、

我想测试 FPD 信号正向通道质量、  以便按照 DS90UB954数据表 I2C 代码将视频馈送到下面写入的 CML OUT 路径

0xb0 00 14

0xb1 00

0xb2 00 80

0xb1 00 03

0xb2 00 28

0xb1 00 04

0xb2 00 28

0xb1 00 02

0xb2 00 A0

0xb0 00 08

0xb1 00 0F

0xb2 00 01

0xb1 00 10

0xb2 00 02

但我在解串器中转储了此代码、导致显示器关闭、但在 DSO 上未获得信号、因此我没有得到所需的结果。我附上了一个连接图、请告诉我们为了在 DSO 上获得信号还需要做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的伸出、这些寄存器设置对于 RX 端口1看起来是正确的。 串行器/摄像头模块是否连接在 RX 端口0或 RX 端口1上? 如果端口1正确、首先通过多次读取954上的寄存器0x4D 来验证串行器和解串器之间是否存在稳定的锁定、并且读取之间的延迟较短。 如果每次读取都设置了位0和位4、则锁定是稳定的。 CMLOUT 连接上是否放置了任何电容器? DSO 是否设置为单端或差分探测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darrah Merillat、

    我尝试了针对端口 RX 端口0和端口1的代码、但获得了相同的结果。 我们将使用 RX 端口0、CMLOUT 上没有电容器、并且我们将在 DSO 中使用差分探头  

     



    0xb0 00 14

    0xb1 00

    0xb2 00 80

    0xb1 00 03

    0xb2 00 28

    0xb1 00 04

    0xb2 00 28

    0xb1 00 02

    0xb2 00 20

    0xb0 00 04

    0xb1 00 0F

    0xb2 00 01

    0xb1 00 10

    0xb2 00 02

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ginni、

    您是否在每个引脚上都有交流耦合电容器(100nF)?

    请确保引脚之间有一个100欧姆的终端、如图所示。 此外、请确保 UB954的 RX 输入端口(即具有稳定锁的互联摄像头)有数据

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaradat、

    是的、我们在 FPD 链路 RX 侧使用交流耦合电容器、目前我们不在 CMLOUT 侧使用耦合电容器、如图所示

    由于我们使用的差分探头在 DSO 中具有50欧姆阻抗、并在板载 CML 处具有100欧姆端接、请建议是否有其他方法进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ginni:

    您是使用差分还是单端、只是为了说明、仅当示波器没有100欧姆差分端接时、才需要100欧姆的外部端接电阻器。

    请确保您的 DES 连接到一个 SER/摄像头、输出有效的视频数据。 并且要测量配置到正确 RX 端口的 CMLOUT。

    我们使用数据表中的代码在我们的 EVM 上测试了 CMLOUT、它正在工作。 不知道为什么它不适合你!

    有关更多详细信息、请参阅此 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935218/ds90ub954-q1-may-we-know-if-customer-need-test-eye-diagram-what-equipment-customer-need-to-prepare/3455930?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds90ub9%252A%2520AND%2520cmlout%2520AND%2520100#3455930