This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:以太网合规性测试

Guru**** 2803125 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486059/dp83825i-ethernet-compliance-test

器件型号:DP83825I

工具与软件:

 DP83825I 收发器/以太网 IC 执行合规性测试是否有相关指南?

我正在使用 LeCroy QualiPHY、但我似乎无法生成/捕获必要的信号输出。

我已经按照"表6-46中指示的合规性测试配置进行了尝试。 COMPT_Regsiter 寄存器字段说明"、但仍然不成功。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mara:

    感谢您的咨询。 我们有一份DP8382x IEEE802.3u 合规性和调试应用手册 、其中应帮助说明合规性测试所需的设置。

    您能介绍一下这些资源吗? 如果您可以展示您的设置的方框图、也可以查看该方框图。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!


    我们遵循该文档、但无法看到正确的输出、我们要测试 MLT-3眼图。 请参阅以下命令、了解我们如何准备 DUT、仅供参考、我们使用 u-boot MII 工具。


    MII 写入3 1f 8000

    MII 写入3 0 2100

    MII 写入3 19 23

    MII 写入3 1f 4000

    MII 写入3 d 1f   -启用扩展地址

    MII WRITE 3 e 428   -将0x428设置为地址

    mii 写入3 e 30   -启用100Base-TX 测试模式、针对所选的测试模式将位[5]设置为1
       `写入3 27 f -设置测试模式、`11111 μ s

    请参阅下图、了解我们进行的测试模式。

    我们是否执行了正确的命令序列和正确的测试模式? 如果没有、您能否分享执行测试的正确命令序列。  


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于100BASE-Tx 测试、您应该只需要上面所链接资源中的标准脚本。 您是否尝试 在3.2.1节中运行眼罩模板测试、还是执行其他测试?

    我要求您了解您的测试过程:

    1.您能展示测试设置的图像吗? 我想看看测试装置、DUT 和示波器是如何连接的。

    2.您能否仅使用标准脚本(没有其他寄存器更改)并显示合规性测试报告?  标准脚本如下所示:

     

    3.我想看看你在使用标准脚本时在示波器上得到了什么信号。 如果您可以在执行测试时包括示波器的屏幕截图、这将会很有帮助。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben 和 Mara:

    我希望大家都做得很好。 我要将该主题标记为已解决(由于不活动)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将继续在这里回复。

    此致!

    Shane