This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:TPD1E10B09是否用于 USB VBUS 线路?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491649/tpd1e10b09-tpd1e10b09-be-used-in-usb-vbus-line

器件型号:TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06

工具与软件:

团队成员、您好!

 TPD1E10B09是否适用于电力线 ESD 保护?

例如: TPD1E10B09是否可用于 USB VBUS 线路(USB 2.0)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、电源线路已经受到去耦电容器的保护。 (大多数 ESD 保护二极管的作用是将电流尖峰分流到电源中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    是、TPD1E10B09可用于 Vbus 保护。 如果要保护5V Vbus 轨、我建议使用工作电压接近5V 的二极管、例如 TPD1E10B06。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sebastain 的澄清