This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:当 VDD 为3.3V 时、ID 引脚能否将高电平拉至1.8V 正常工作?

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491429/tusb320lai-can-id-pin-pull-high-to-1-8v-work-normally-when-vdd-as-3-3v

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB321

工具与软件:

您好、先生

ID 引脚是开漏输出、当 VDD 为3.3V 时、ID 引脚是否可以拉高(通过200K)至1.8V 正常工作?

此外、对于 TUSB321、相同的问题是、 当 VDD 为5V 时、ID 引脚是否可以拉高(通过200K)至1.8V 正常工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PUP 至1.8V 应该合适。