This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:我对 TCA6424A 的复位时序要求有疑问。

Guru**** 2773235 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488873/tca6424a-i-have-a-question-about-the-reset-timing-requirements-for-the-tca6424a

器件型号:TCA6424A

工具与软件:

我对 TCA6424A 的复位时序要求有疑问。

数据表的相关部分是"6.7复位时序要求"和"图7-4。 重置负载电路和电压波形"。

您能否详细说明何时需要遵守复位要求?
(您能否详细解释以下红色方框中各项的时间安排(①至⑤)?)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6448843:

    TW =复位脉冲持续时间。 这是将/RESET 保持在 VCCP/2以下以获得有效/RESET 脉冲所需的时间。 脉冲宽度需要至少为4ns、才能被视为有效/RESET 脉冲。 如果超过此值、I/O 扩展器可能无法识别复位条件。  

    TREC =复位恢复时间。 在给定成功的复位条件(/RESET 引脚上为高电平-低电平-高电平)后、在发出 I2C 启动条件之前存在一段时间。 在这种情况下、TREC = 0ns、因此在复位条件之后、可能会立即出现启动条件。  

    tRESET =复位时间。 在该图中、例如、如果 SDA 保持低电平或 I/O (Pn)保持低电平/高电平、I/O 扩展器将在何时复位回其默认状态。 在/RESET 的下降沿被切换时、您需要至少600ns 的时间来查看 Pn 或 SDA 恢复其初始状态。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我6.7 (复位时序要求)中的 TREC 法规。

    指定了最小值(0ns)、但未指定最大值时间。

    这是否意味着可以在复位后立即使用总线?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6448843:

    这是否意味着可以在复位后立即使用总线?

    您是对的。  

    从技术角度而言、一旦/RESET 超过0.7 x VCCI = VIH 阈值、/RESET 条件就会释放、并且根据 TREC 规范、总线可以正常使用。  

    此致、

    Tyler