This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:TIOS1023浪涌测试后的行为

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491411/tios1023-tios1023-behavior-after-surge-test

器件型号:TIOS1023

工具与软件:

团队、

我想问几个关于 TIOS102x 芯片规格的问题。

 

来自于数据表:-

"该器件的 VCC 和 OUT 引脚能够20 μs 在源阻抗为500 Ω 的情况下承受高达1.2kV 的1.2/50至8/IEC 61000-4-5浪涌。"

该语句与使用的 TIOS101x 现有芯片相同。

 

在对 OUT 引脚施加+1kV 浪涌测试期间、问题如下:

1.芯片的行为是什么

它是否进入电流故障检测模式和 NFAULT 输出指示?

 

2.如果是、它是否遵循如下所示的计时开关特性?

这意味着 OUT 引脚需要等待"NFAULT 驱动器重新启用等待时间+最大值 UVLO"时序后的 OUT 重新启用延迟、恢复输出总共需要大约65ms?

3.是否有任何解决方案在+1kV 浪涌测试期间无法进入电流故障检测模式和 NFAULT 输出指示?

4. TI 是否有关于此浪涌测试的测试报告?

谢谢!

Frank

 

如果有任何困难要回答、请稍后告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们的浪涌测试通过/失败标准与承受能力相关、在浪涌测试之前和之后对器件进行筛选、并对所有参数进行移位分析以检查是否存在任何损坏。  我认为我们没有收集任何数据来监测浪涌事件期间的器件运行情况、因为我通常假设可能会出现一些通信中断、因此我无法直接回答问题。  但是、如果浪涌脉冲导致过流情况、或根据数据表规格导致 OV/NFAULT 条件、则可能会发生 UV 和可能的驱动器重新启用等待时间。

    此致、

    Jonathan