This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:转换到输出禁用模式的条件

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471976/sn75dp130-conditions-for-transitioning-to-output-disable-mode

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

尊敬的 支持 团队:

问题1。 转换到输出禁用模式的条件。
我知道转换到输出禁用模式有两个条件。

第一、 在视频信号中发生降噪事件时。
当​​DPCD 寄存器101h 和103h 的值变为无效时。

然后、 当使用中的任何主链路0到3不传输空闲模式并被禁用时。

我认为,这是导致第二个条件发生的条件。
我的理解是否正确?

问题2: 检测输出禁用模式。
是否有方法可以检查器件状态是否处于输出禁用模式?

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyama San、

    1.您的第一个条件是正确的。 发生静噪事件时(当输入信号低于静噪阈值时)、将禁用输出。

    当 DCPD 寄存器配置为无效设置时、产生第二个条件。 这些可在数据表中看到:

    2.没有相应的寄存器、因此您需要查看输入和输出来查看信号是否通过 SN75DP130。 或者、您也可以查看器件功耗来更好地了解其所处的状态。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的支持。
    我们在 Disty 已通知我们的客户如何移动和检测输出禁用模式。
    如果您有任何其他问题我们无法解答、请告知我们。

    此致、
    由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    我有一个来自同一位客户的跟进问题。

    认为当随附图中 MainLink 输入波形的振幅衰减至 Hi 时、就会发生静噪是正确的吗?
    在这种情况下、可以使用表9更改 Hi 检测电平。 偏移= 03h?

    此致、
    由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    当主链路的振幅低于80mVpp 静噪阈值时、将发生静噪。 这可能源于高损耗通道:

    是可以使用 Squelch_sensitivity 寄存器增大或减小静噪阈值:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的技术支持。
    我有一个对您之前的回答的后续问题。

    客户不了解降噪检测的标准。
    假设随附图中 MainLink 输入波形的振幅(H)减小时发生静噪是正确的吗?
    在这种情况下、是 INP 和 INN 的差分输入之间、还是通过 EQ 的差分输出之间?

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    当主链路振幅低于80mVpp 的静噪阈值(或 Squelch_sensitive 寄存器中的任何设置)时、发生静噪

    静噪位于差分输入 INP/N 之间、而不是输出之间。

    您是否无法在 SN75DP130上获得信号输出?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您发送编修。

    这些是客户提供的波形和测量点。
    此外、SN75DP130外部未连接端接电阻。

    此致、
    由山浩明

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    Shane-San 目前不在办公室、将返回2025年3月5日 回答您的问题。

    另外、我想您可能已经上传了不同的屏幕截图。 您能检查一下屏幕截图是否正确吗?

    谢谢你。

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-San:

    感谢您的答复。

    我已询问客户   Shane-San 要求的信号输出波形、

    请等待他们的答复。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    您显示的信号应足以超过 DP130上的静噪阈值。 您在输出中看到了什么?

    您能否确认器件已通电并且您的接收器已将 HPD_SNK 拉至高电平? 如果未拉高 HPD_SNK、器件将进入低功耗待机状态:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您发送编修。

    我们在 Disty 指示客户检查输出波形和 HPD_SNK 的状态。
    我们还指示他们获取输出波形的屏幕截图。


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、我将等待您的回复。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您发送编修。
    我们收到了客户的回复。

    他们说视频在输出端正常显示。
    我们想知道您所说的"足以超过 DP52的降噪阈值"是什么意思。
    您之前通过电子邮件发送给我们的信号的张开度幅度似乎约为±40mV。
    但根据我们的了解、静噪检测条件为±80mV。
    我们相信、当满足80mV > 40mV 时便会进行静噪检测。

    可能是客户对降噪水平有误解。
    我认为是峰峰值、不是正负。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    静噪测量基于总信号振幅、而不是眼图张开度振幅。 您之前在 E2E 上发送的信号图像似乎具有约 750mVpp 的总振幅  

    我认为它是峰峰值、而不是正负值。

    那么您是对的。 mVpp 是毫伏峰间值的简短说明。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的支持。

    我们发现我们的客户误解了 Squelch 的标准。
    我们将关闭该案例。

    此致、
    由山浩明