This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I ETH PHY 的省电模式

Guru**** 2987790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489012/dp83822i-power-saving-mode-of-dp83822i-eth-phy

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: AM623

工具与软件:

您好!

我们将 DP83822I ETH Phy 与 am623 MPU + Linux (6.10)相连接、我想知道如何使用省电模式(睡眠模式)以及从睡眠模式唤醒的机制。

睡眠模式下的 MDIO 和 MDC 引脚的状态会是什么?
您能详细解释一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您谈论的是主动或被动睡眠、寄存器0x11[14:12]应能够说明功能和唤醒机制。

    SMI 应在这些模式下仍然正常工作。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复、  

    我检查了寄存器0x011、我想知道、SDK 中是否提供了任何文档或 API 来访问这些寄存器以启用和禁用节能模式。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要 就此向 AM623 MPU 团队进行咨询。 该论坛专门针对以太网 PHY 器件。

    此特性应为 SoC PHY 上的简单寄存器配置。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。