This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:REFCLK 查询

Guru**** 2926220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490895/tlk10031-refclk-query

器件型号:TLK10031

工具与软件:

大家好、团队成员:

以下是我们的架构。

它需要自由运行时钟还是锁定的参考时钟。

请确认相同。

谢谢  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能解释一下自由运行时钟和锁定基准时钟之间的区别吗? 抱歉、我不熟悉这个词汇。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    请查看以下说明

    1. 自由运行

    • 自由运行 指独立运行且不受另一个外部信号或基准同步或控制的时钟。

    • a. 自由运行的时钟 会以自己的速率产生频率、不受任何其他时钟的影响。 它未锁定到任何外部基准。

    2. 锁定时钟

    • a. 锁定时钟 指与参考信号或外部时钟源同步或"锁定"的时钟。

    • 当时钟锁定时、这意味着其频率和时序与外部基准一致、通常使用锁相环(PLL)或其他同步机制。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的澄清。 参考时钟可以自由运行。 它需要满足以下规格。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的意见。

    如果锁定参考时钟满足上述要求、我们还可以使用吗?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、两种时钟类型都可以使用。

    此致!

    卢卡斯