This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:TIC12400QDCPRQ1

Guru**** 2886770 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492418/tic12400-tic12400qdcprq1

器件型号:TIC12400

工具与软件:

您好!

我想将输入编程为检测模式、即开关到电池和开关到接地、同时还检测断线、接地短路和电池短路故障。 有可能实现这一点吗?

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢!
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS C、您好!

    TIC12400-Q1拥有针对全部24个 INx 引脚(IN0至 IN23)的电流源(CSO)电路、该引脚通常用于接地开关配置。  

    只有10个 INx 引脚(IN0至 IN9)具有灌电流(CSI)电路、通常用于开关至电池配置。

    一次 INx 引脚只能使用其中一个拉电流或灌电流选项。  因此、该器件可以为 INx 引脚配置 CSO 或 CSI、但不能同时为两者配置。

    CSO 和 CSI 电路的功能更类似于限流电路、并且当启用时、它们在 INx 引脚与 VS 电源引脚之间(用于 CSO 模式)或到 GND (用于 CSI 模式)提供低阻抗路径。  实际电流电平将取决于 TIC12400-Q1以外的电阻负载。  

    如果来自外部负载的电流产生的电流大于湿性电流限制配置(0、1、2、5、10、 或15mA)、则器件会将电流限制在此设定的水平。  例如、当开关闭合时、这将具有低电阻、湿性电流将受器件限制。

    如果开关断开、则会出现高电阻路径、并且电流很小(根据欧姆定律 v=i*R)、因为电压和电阻都是由电池和物理电阻固定的。

    TIC12400-Q1有一个内部数字比较器、可用于检测 INx 引脚电压是高于还是低于可配置阈值(2、2.7、3或4V)。  这对于开关状态来说可能足够了、但对于故障检测还不够。

    10位 ADC 对于故障检测更有用、因为它允许您读取 INx 引脚的原始 ADC 代码并计算0V 至6V 范围之间的确切电压。  如果外部电阻在常开/闭开关和其中一种故障情况之间变化、则理论上、ADC 值可用于根据在原始 ADC 代码上运行的计算来检测此类故障情况。

    但器件中没有内部本机故障检测寄存器、因此您需要根据器件的正常运行来确定是否存在故障情况。

    有关如何配置器件的更好概述、请参阅 配置 TIC12400-Q1多开关检测接口(MSDI)的步骤应用报告 (链接)。

    此致、

    Jonathan