This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:不同轮询时间下的电流消耗

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400EVM-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492219/tic12400-q1-current-consumption-under-different-polling-time

器件型号:TIC12400-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TIC12400EVM-KIT

工具与软件:

团队成员、您好!

您是否可以指定以下不同轮询时间下的电流消耗? 至少一个电流范围呢?  在数据表中只有 tpolaring=64ms 的值。

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    轮询模式电流规格是在一个轮询周期内流经 VS 引脚的所有电流的积分或平均值。  因此、无法为所有可能的配置指定平均电流、尤其是当存在不同的湿性电流、比较器/ADC 设置、启用的通道数量等时

    因此、已将计算工具编程到中 TIC12400EVM GUI 您可以从下载 TIC12400EVM-KIT 产品文件夹(链接)。  此 GUI 可免费下载、即使没有连接到计算机的 EVM 也能运行。  

    GUI 的轮询模式电流计算器部分可用于为启用的 INx 引脚、湿性电流、比较器/ADC 和开/闭开关状态组合等任何可能的器件配置计算轮询模式电流。

    此致、

    Jonathan