This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:波形查看

Guru**** 2791075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492321/sn65hvd234-waveform-review

器件型号:SN65HVD234

工具与软件:

我使用 CAN 与电机通信。 当电机具有大电流时、我们可以在差分波形中看到过冲、如图14所示。 图9是电机中的低电流。 不会出现同样的行为。 这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    如果总线无误差并且过冲保持在数据表的绝对最大额定值范围内、则不用担心、谢谢。

    此致、

    Michael。