This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:IO 扩展芯片

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492209/tcal6416-io-expansion-chip

器件型号:TCAL6416

工具与软件:

TCAL6416的 I2C 通信与其他通信协议是否有区别? 为什么我的主机无法与其通信? 我已将 RESET 引脚连接至高电平、并将 ADDR 引脚连接至 GND。 VDD (I2C 总线)和 VDDP 连接到相同的3.3V。 将从器件地址设置为0x40、但从器件绝不会生成 ACK 信号。 我可以确保我的 I2C 主机在正常与其他从机通信时没有问题。您是否有适用于 TCAL6416的参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件地址为0100000。 I²C 显示了 μ C 访问失败的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    您是否有问题的范围捕获?  

    此致、

    Tyler