This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:如果 B 侧是唯一受电的电源轨、则 A 侧的 I2C 信号是否会与 B 侧隔离

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491885/tca9509-will-i2c-signals-on-the-a-side-be-isolated-from-b-side-if-the-b-side-is-the-only-rail-powered

器件型号:TCA9509

工具与软件:

对于 TC9509、我们将 B 侧连接至3.3V、将 A 侧连接至1.8V。  在上电期间、3.3V (A 侧)首先上电。  此3.3V 电压轨也连接到 EN 信号。  在 A 侧关断但尚未通电的情况下、 SCL/SDA 侧的逻辑是否可能影响电平转换器的 B 侧?  我们担心 B 侧信号可能从 A 侧泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9节说明:

    VCCB 和 VCCA 可在加电时按任何顺序应用。 TCA9509包括上电电路、该电路在 VCCB 高于2.5V 以及 VCCA 高于0.8V 之前将输出驱动器保持在关闭状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    请参阅 Clear 中有关 TCA9509的评论、该器件支持 I2C 总线引脚断电高阻抗。  

    您不应在另一侧产生泄漏的情况。  

    此致、

    Tyler