This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:了解 I2C 缓冲器 SOV 侧的反向底座

Guru**** 2961650 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491166/tca9617b-understanding-inverted-pedestal-on-the-sov-side-of-i2c-buffer

器件型号:TCA9617B
Thread 中讨论的其他器件:TCA9517A、TCA9517

工具与软件:

在第6.3节下  

分析 B 侧 I2C 总线的波形、我可以理解的是:

1.由于 ACK 由 B 端完成(目标的音量)、因此在本例中、A 是主器件向从器件发送数据、B  

2.圆圈中标记为蓝色的区域、B 上的器件释放数据线、由于 B 上仍有缓冲器输出、因此 B 上的器件保持开启并保持 SOV 状态。 一旦 A 上的信号上升至0.3以上、VCCA 缓冲器关闭、并且 B 线路充电至 VCCB。  

我不能理解的是倒底座、我的想法就像-

 B 上的器件是仅读取总线的接收器、在第9个周期之前、它不会更改总线上 的任何内容、A 上的器件为 Tx'er。 当 A 变为低电平时、B 侧产生缓冲输出低电平、该电压应为~0.5V (SOV)、 为什么它变为0V 然后恢复到 SOV 电平。

我还 看到了下图、其中描绘了信号- A 驱动 B、在这里我没有看到 B 侧变为0V、然后变为失调电压、这进一步让我感到困惑。

请帮助我知道我缺少什么、解释0背后的逻辑。

此致、  

Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、"A 侧降至 VCCA 的30%以下会导通相应的 B 侧驱动器并暂时将 B 侧向下驱动至0V、然后稳定至大约0.5V。"

    图6-3没有显示这一点、因为它仅关心边沿的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的答复、是的、我已经阅读了有关瞬时0V 达到 0.5V 之前的说明。 我的问题是为什么它会达到0V?  是否有任何与上拉电阻值、快速下降时间、齐纳二极管稳定至0.5V 前的瞬态行为有关的内容?  

    我只是 波形看起来如图所示。 6.3.

    此致、

     Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧输出使用大约0.5V 的偏移来检测其他器件、也将线路拉低。 电压调节显然有一些下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    根据设计、该缓冲器驱动至0V 然后稳定至0.5V。 我认为、设计电路以强驱动至 GND、然后释放到静态失调电压(0.52V)比强驱动至 VCC 0.52V 更简单。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Tyler。  

    Tyler、 在应用手册( SCPA054)中、齐纳二极管仅用于表示静态失调电压(0.5V)、而不是实际用于电路。

    此致、  

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我认为、对于我们的一些缓冲器(如 TCA9517 / TCA9517A)、它可能会使用这种类型的架构、因为如果我记得正确的话、9517会驱动到静态电压偏移。  

    为加快下降速度、9617B 下降到 GND、然后在 SVO 稳定、所以它的输出架构与9517不同。  

    TCA9517 B 侧的 VOL:

    您可以看到、对于9517、SDA 被驱动为~0.52V 的静态电压偏移、本例中不是 GND。  

    此致、

    Tyler