This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:TVP5146M2

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491886/tvp5146m2-tvp5146m2

器件型号:TVP5146M2

工具与软件:

我需要通过以太网、PCIExpress、USB 等将类似于 DVD 播放器的 NTSC 模拟视频引入到运行 Windows 11的 PC 中?

然后、我可以使用 VLC 等软件来录制视频。  与安防摄像头非常相似。  无音频!

可以 tvp5146m2做到吗?

我们使用了 TW6869、但不再提供 Windows (10或11)驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、以便解决您的问题。 我建议您先查看 TVP5146常见问题解答。 阅读数据表、可以看到该器件具有 Y 和 C 视频输出以及 I2C 接口。 没有以太网、PCI 和 USB。  对这方面的不便和缺乏指导表示遗憾。