This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:数据设置时间放大器;误码率确认(&A)

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480045/ds90ub925q-q1-data-set-up-time-bit-error-rate-confirmation

器件型号:DS90UB925Q-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

对于 I2C 数据设置时间、您能否确认单位(ns? 还是我们?) 符合规格(560ns? 或0.56us?)

此致、

Youhei MIYAOKA.

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DS90UB925Q-Q1

    工具与软件:

    嗨、团队:

    您能否检查预期的误码率、如果它应该是误码率 ≥μ A 10-10或误码率 ≤μ A 10-10?

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    让我来调查一下、我会跟你一起回来的。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    我查看了不同数据表并进行了比较。 在他们测量数据时、这似乎只是一个参数。 在我看来、它应该是 BER <= 10e-12。

    关于设置保持时间、I2CV 的规格相当标准化。 我认为560ps 不是有效的数字。 大多数其他数据表未指定典型值。 我认为值是560ns 而不是0.56ns。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    感谢您的回答

    此致、

    Youhei