This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:DOUT1中断

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489184/max3232-dout1-breaks

器件型号:MAX3232

工具与软件:

代表我的客户:

MAX3232有问题。  
RS232 DOUT1断开、V+和 V-处的电平看起来不正常。
遗憾的是、缺陷仅发生在最终客户处、因此运行条件未知。  
在电路中、DIN1引脚开路、这是否可能导致错误?

是否有机会让 TI 检查缺陷器件以确定根本原因、器件损坏的原因?  

谢谢再见  
Hanno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电路中、DIN1引脚开路、这是否可能导致错误?

    因此不会直接导致器件损坏。 通常、将输入引脚悬空只会导致更多电流消耗。  

    是否有机会让 TI 检查缺陷器件以确定根本原因、器件损坏的原因?  [报价]

    通常、如果某个器件通过 FA、就不能直接说明器件损坏的原因。 只是它遇到了某种电气过应力。  

    您是否有可以回顾的原理图?  

    是否只有一个设备出现故障?

    是否有可能是引脚被短接至某个位置?

    损坏是在使用某些部件后发生的、还是直接在热插拔到部件后发生的?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新设计涉及 MAX3232的电路板后、DIN (意外)保持打开状态。

    重新设计后、我们的客户开始看到故障。

    DOUT 不工作、可以看到 V+和 V-不在正确的电平并且不稳定。 电荷泵似乎工作不正常。

    故障大多发生在最终客户、但我们已经看到在器件组装后直接出现了一些情况。

    我们无法在实验室环境中重现故障。