This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:连接到电平转换器的 PCA9548A

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490590/pca9548a-pca9548a-connect-to-level-shifter

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

工具与软件:

你(们)好  

我想问是否可以将 PCA9548A 连接到多电平转换器? 在连接到终端设备之前?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9548A 已经是一款电平转换器、只需确保其电源为最低电压即可。

    其他电平转换器可能会也可能不会工作、具体取决于其架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道 PCA9548A 支持的 I2C 级别范围是多少吗?

    因为数据表信息和方框图处于不同范围内。

    对于 PCA9548A 的电源、如果我将其电平转换为3.3V 到1.8V、那么我必须确保电源电压为1.8V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    I/O 的电压范围高达5.5V。  

    电源不能低于2.3V。

    您需要实现外部上拉电阻器、以将总线拉高至所需电压。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我使用 TCA9548A、电源电压范围可为1.65V 至5.5V。 正确吗?

    PCA9548A 与 TCA9548A 之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 TCA 为现代化版本;唯一的实际差异是电源电压范围。

    使用1.8V 的 TCA9548A VCC、您可以在1.8V 和任何更高的电压之间进行电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 TCA9548A、则使用的电源电压应为1.8V 或3.3V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有一些 I2C 电压轨上拉至3.3V、有一些上拉至1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主 I2C 主器件为3.3V、下游 I2C 为3.3V 和1.8V。 TCA9548A 的电源应为1.8V 或3.3V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 的  VCC 不应大于最低信号电压。 因此使用1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果1.8V 的上拉电源轨按不同的顺序加电、那么我应该使用1.8V、在早期阶段加电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。