This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 集线器无法与 Raspberry Pi CM4上的 USB 1.0/1.1器件搭配使用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490962/tusb2077a-usb-hub-not-working-with-usb-1-0-1-1-devices-on-raspberry-pi-cm4

器件型号:TUSB2077A

工具与软件:

您好!

我´m 使用5端口 USB 集线器开发 Raspberry PI CM4。  
我´ve 有线键盘和有线鼠标进行了测试-不能正常工作.....
无线键盘、无线鼠标、USB WiFi 软件狗、USB 记忆棒、打印机工作正常
 USB 2.0设备似乎可以正常工作。 但 USB 1.0/1.1器件不工作。
I μ A´m 自供电模式和外部6MHz 晶体振荡器。 不使用端口3和端口7、并保持悬空状态。
下行端口通过27 Ω 串联电阻器连接到连接器、并在 DM/DP 引脚上使用下拉式15k 电阻器连接至 GND
上游直接连接到 RPi 计算模块。
在显示的日志中:
[750.746001] USB 1-1.4:使用 dwc2的新低速 USB 设备编号33。
[750.746001] USB 1-1.4:使用 dwc2的新低速 USB 设备编号33。
[ 751.187050] USB 1-1-Port4:尝试下电上电
[751.845993] USB 1-1.4:使用 dwc2的新低速 USB 器件编号34
[752.386004] USB 1-1.4:使用 dwc2的新低速 USB 器件编号35
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad:

      您是否可以 在 Windows PC 中检查这些有线键盘或鼠标以检查它们是全速还是低速?

      可以发送原理图进行审核吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的 Windows PC 上、两者均被视为低速器件。

    附加了原理图和屏幕截图:

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:DP0PUR 上有1.5k 的脉冲

    2:DP0/DM0需要22 Ω

    3:在 DP1/DM1上需要22 Ω 和22pF、在 DP1/DM1上也需要15k 下拉电阻

    4;在 DP2-Dp7、DM2-7上相同。

    好的

    Brian