This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DHCP (IP)连接会等待很长时间

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486025/dp83tg720evm-mc-dhcp-ip-connection-waits-for-a-long-time

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

我们发现在 Ubuntu 上、移除 SPE 电缆后、网络始终处于连接状态。

但是、连接 SPE 电缆后、从 DHCP 服务器获取 IP 地址大约需要3-5分钟、网络才会可用。

如果我们在连接 SPE 电缆后手动禁用然后重新启用 LAN、则 IP 采集过程会加速。

是否可以修改固件、以便在移除 SPE 电缆时禁用网络、在插入 SPE 电缆时启用网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

     当 SPE 电缆断开时、Ubuntu 系统与 DP83TG720EVM-MC 之间的标准以太网连接会保持接通、因此链路会保持接通状态。

    我建议继续强制断开链路或请求新的 DHCP 租用。  以下资源可能对您有所帮助。

    https://serverfault.com/questions/42799/how-do-i-force-linux-to-reacquire-a-new-ip-address-from-the-dhcp-server

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Drew

    这是我们的客户提出的问题。 客户请求我们修改固件、以便在移除 SPE 电缆时禁用网络、并在插入 SPE 电缆时启用网络。

    那么、您能修复固件吗?

    PS: 我们刚刚为客户设计的基于 DP83TG720EVM-MC EVM 的电路板也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    Ubuntu 操作系统将根据板载标准以太网 PHY 的链路状态检测建立的链路。 这与单线对以太网 PHY DP83TG720的链路状态无关。  

    DP83TG720EVM-MC 旨在开箱即用、无法修改固件。  

    在新设计中、理论上可以添加一些逻辑、以根据单线对以太网 PHY 的链路状态断开工业 PHY 的链路。

    谢谢!

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Drew

    在新设计中、理论上可以添加一些逻辑、以根据单线对以太网 PHY 的链路状态断开工业 PHY 的链路。 --- > 是否有用于断开单对以太网连接的参考线路图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    是否可以将 DPTG720链路状态(LED0)连接到 DP83867 PWDN?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    谢谢你

    可执行的频率